This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8887:推荐材料

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4551, ADS8887

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1020686/ads8887-recommend-materials

器件型号:ADS8887
主题中讨论的其他器件:THS4551

您好:

我们的新项目中有一个应用程序。 请推荐 TI 材料。 主要功能如下:

一个传感器、输出电压±5V/频率10 ~ 2KHz;我们希望将范围信号缩放1 / 2 (我们当前选择 THS4551)。 THS4551输出差分信号后、我们使用差分 ADC 进行采样(我们当前选择 ADS8887)并通过 ADS8887 SPI 接口将其传输到 MCU。 由于 MCU 资源有限、我们希望 ADS8887可以借用10K 采样率、但输出4KB 数据。 是否可以实现此方案?如果不能实现、请推荐更好的 TI 材料来替代  THS4551和 ADS8887、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    很高兴看到您使用 TI 器件进行设计。 THS4551是我们许多高精度器件的输入放大器的理想选择。 您能否详细介绍一下您的系统要求、以帮助我了解您的需求? 我看到您的传感器的满量程范围为+/-5V、您计划将其衰减0.5。 您需要从传感器获得的最小信号是多少才能解析?

    您能否澄清一下、当您说您希望器件借用10k 采样率但输出4KB 数据时、意味着什么? 您是否意味着您需要将数据存储在存储器中、并且您只有4KB? 如果是这种情况、则转换器将生成18位* 10k = 180k 样本/秒。 这意味着、如果使用4KB 存储空间、假设存储器完全利用率、您可以一次存储高达4K * 8/180k = 177ms 的数据值。 根据内存的分配方式、您可能无法使用完整的4KB。  

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zak:

    很抱歉,前面的描述有一些问题,要求如下:

    1.振动传感器的输出电压为 ±5V 且频率低于2KHz 的交流信号。 在使用 THS4551进行半标量之后、电压为±2.5V。 THS4551由单电源+ 5V 供电、也就是说、THS4551的输出差分信号 是在+ 2.5V 偏置电压上摆动的交流信号、然后发送到后端的差分 ADC 芯片进行采样。 所需的精度为2mV;

    THS4551的功能描述是否正确?

    2. ADC 芯片通过 SPI 接口将数据发送到我们的 MCU。 我们的 MCU 只有32KB RAM 空间、因此 ADC 采样率需要约为4KSPS。 ,ADC 芯片 Δ Σ、采样率可以更高、但输出数据的数量可以减少、

    请帮助推荐 ADC 芯片,ADS8887适用?谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    是的、您对 THS4551的理解是正确的。 此器件还有一个 SPICE 和 TINA 模型、您可以使用该模型来仿真电路。  

    如果您在5V 满量程信号上只需要2mV 的精度(+/-2.5V)、那么您只需要2500个计数即可解析您的信号、12位转换器可能会满足您的要求。 如果您的 MCU 具有集成 ADC、您可能只需直接使用它、而不需要 FDA 或 ADC。

    最棒的

    Zak