This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J56EVM:TSW14J56EVM

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1020412/tsw14j56evm-tsw14j56evm

器件型号:TSW14J56EVM

您好!

我目前正在尝试使用 TSW14J56EVM 板测试 DAC38RF82EVM。 当我尝试将固件加载到器件时、我当前收到此错误:在 DLL WRITE_REGESTER_FAILED 写入寄存器操作中设置自动重新 ARM 触发参数失败。 我不知道如何解决此错误、因此有关如何解决此问题的任何指导都将非常有帮助。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacob、

    确保连接到 TSW14J56EVM 的5V 电源可提供至少4A 的电流。 如果电源已经为此额定电流、请确保电流限制未设置为低电平。

    如果这无法解决问题、请告知我 LED 的 D1-D8状态。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    很抱歉耽误你的回答。 我当前正在使用的电源是额定电流为5A 的0-30V 电源。我将电流限制发送到2A。似乎启动正常、所有电压轨 LED 均已正确通电。 至于 LED 的 D1-D8状态、当我尝试将我想要的固件上传到板上时、它们都处于关闭状态。

    感谢您的回答、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacob、

    请将电流限制设置为4A、然后进行尝试。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它仍然为我提供与以前相同的错误。 我甚至换用了同一型号的其他电源、但似乎没有编程任何内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacob、

    这似乎是一个故障装置。 如果您是从经销商处购买的、则必须与经销商合作才能获得更换件。 如果您是从 TI store 购买的、 则以下链接提供了详细信息以及用于启动退货流程的表单链接。  进入 TI store 的退货和退款页面后、查找超链接、其中显示 :TI store 客户支持表。  

    此致、

    Jim

    www.ti.com/.../ti-store-order.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    我有3个单元、我换出了所有单元。 是否所有3个部件都可能发生故障?

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacob、

    请验证跳线 JP11的引脚1-2之间是否有分流器、JP12是否没有分流器、JP4-JP7、JP10、JP13、JP16和 JP17的引脚2-3之间是否有分流器。  

    请在 GUI 首次打开后、选择 ADC ini 文件后、按下 CAPTURE 后发送 GUI 的屏幕截图。 您是否还可以监控电流并让我知道每个步骤之后的功耗?

    所有三个电路板是否都在做同样的事情? 您何时获得了这些电路板?  

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    如上所述、所有分流器都位于适当的位置。 在您要求我以0.540A 的电流瓶胚的所有步骤中、电流消耗保持恒定。我附加了下面的屏幕截图、但仍然为我提供了相同的错误。 我与其他工程师进行了检查、他们告诉我、我们在5月中旬左右收到了这些电路板。 所有三个电路板都为我提供了相同的误差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacob、

    在您发送的屏幕截图中单击"OK"后、是否选择 ini 文件? 下载固件时需要执行此操作。 单击"Select DAC"绿色下拉箭头后、您是否看到以下 ini 文件?

    如果是,选择 ini 文件后会发生什么情况? 请发送该屏幕截图。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    我选择了任何.ini 文件后、我再次获得  DLL WRITE_REGESTER_FAILED 错误中的自动重新 ARM 触发参数。 然后、当我再次单击该文件时、它会显示"Download firmware (下载固件)"。

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacob、

    请根据我几天前发送的帖子将这些内容发回进行更换。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacob、

    您能否在您拥有的三个 TSW14J56EVM 板上发送序列号?

    谢谢、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    序列号如下:

    T842EG3U

    T843N8di

    T843NDo2

    如果您需要其他任何东西、请告诉我、我会考虑将这些内容发送回以进行更换、

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacob、

    感谢您提供信息。 我建议立即将这些内容发回更换。

    此致、

    Jim