This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248:ADS1248激励电流源(IDAC)

Guru**** 2948710 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1248, ADS1148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1021983/ads1248-ads1248-excitation-current-sources-idac

器件型号:ADS1248

电流噪声值是多少?
例如、(rms、p-p)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masayuki、

    欢迎来到 E2E 论坛! IDAC 电流的特性与噪声无关。  IDAC 的设计用于比例式测量、例如 RTD。  在比例式测量中、使用相同的电流源来建立基准并激励传感器。   由于电流噪声对于传感器测量和基准是共同的、这些组件在 ADC 传递函数中抵消。   输出代码仅为传感器元件与基准电阻器值之比。 激励电流源本身的值不是 ADC 传递函数的一部分。

    但是 、有一些注意  事项、文档《使用 ADS1148和 ADS1248系列器件进行 RTD 比例测量和滤波》可能是一个有用的指南。

    此致、

    Bob B