This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:有关 ADS1299的问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299EEGFE-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1022162/ads1299-question-about-ads1299

器件型号:ADS1299

大家好、

我收到了客户的问题。

我已经购买了 ADS1299EEGFE-PDK、然后我想使用 MTALAB 来分析数据、因此我有两个问题。

在其他讨论中,我知道 TI 不支持 MATLAB 的固件,我想知道它在运行 ADS1299EEG-FE 固件时有一些中间文件,我可以直接使用 MATLAB 读取这些文件。

2、当我使用官方固件保存数据时、能否使用 MATLAB 通过保存的文件读取原始数据。

非常感谢你的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    感谢您发帖。 请查看我的以下评论以了解您的问题。

    ADS1299EEG-FE 固件中没有可由 Matlab 直接读取的中间文件。 软件/固件通信通过名为 STYX 的虚拟文件系统完成。 可以使用 Matlab 连接到 Styx 文件、但我们无法支持开发。 此 EVM 的源代码可从 EVM 的产品页面 www.ti.com/.../ads1299eegfe-pdk 下载。  

    2.软件可以将原始数据保存在 ADC 输出代码或转换后的电压输出中作为 Excel 文件。 您应该能够使用 Matlab 读取文件以进行后处理。

    谢谢

    -TC