This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:多个 ADC 的 NCO 同步问题

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1021571/adc12dj3200-nco-synchronization-problem-with-multiple-adcs

器件型号:ADC12DJ3200

大家好、

我们的一位客户使用2块 ADC12DJ3200、并使用内部混频器来完成 DDC 操作。 当尝试同步两个 ADC 的 NCO 时、无法完成。

客户尝试分别使用 SYCN 信号和 SYSREF (交流耦合)进行同步、如数据表中所述、但两种 ADC 之间的同步方法都没有。

同一 ADC 上2个通道的 NCO 同步。

客户在 通过 FPGA 对 SYNC 信号执行逻辑"和"运算后、将其单独发送到两个 ADC。  

当 NCO 的频率设置为0时、两个 ADC 的一致性良好。

同步多个 ADC 需要特别注意什么?

PS:ADC 采样率为2.4GHz、SYdref 频率为4.6875MHz、NCO 频率为1.8GHz

此致、

罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    您能告诉我们客户正在使用的 JMODE 以及正在使用的 K 值吗? ?  在以下步骤中、客户是否在器件已编程为正常模式后将 NCO_SYNC_ILA 设置为1? SYNC 信号具有以满足设置和保持时间要求。

    使用 JESD204B 同步信号(SYNCSE 或 TMSTP+/-)实现 NCO 同步:

    必须对器件进行编程才能正常运行

    2.将 NCO_SYNC_ILA 设置为1

    3.将 JESD_EN 设置为0

    4.将 FREQAx、FREQBx、PHASEAx 和 PHASEBx 编程为所需设置

    5.在 JESD204B 接收器(逻辑器件)中,通过将 SYNC 信号设置为高电平将其取消置位

    6.将 JESD_EN 设置为1

    7.通过在 JESD204B 接收器中将 SYNC 信号设置为低电平来将其置为有效以启动 CGS 进程

    8、在达到 CGS 后、通过将 SYNC 信号同时设为高电平、将其取消置位、以使所有 ADC 生效

    同步并验证是否满足同步设置和保持时间(在时序要求中指定)

    此致、

    Neeraj