This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7836:DAC 监视器

Guru**** 2927720 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC7834, AMC7836, AFE10004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1022240/amc7836-dac-monitor

器件型号:AMC7836
主题中讨论的其他器件:AMC7834AFE10004

大家好、在数据表中、我们提供了 ADC 引脚可用于监控 DAC 通道、ADC 能否根据监控的数据配置 DAC、或者 ADC 只能将监控的数据发送到主器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Feshan,

    AMC7836没有"闭环"操作。  它将需要一个主机控制器来解释 ADC 数据并设置 DAC。  我们有一些器件确实支持闭环运行。  AMC7834具有4个分流输入、可用于维持恒定的 IDQ。  AFE10004还可以具有用于 PA 偏置的预编程温度补偿曲线。

    谢谢、

    Paul