This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8801:简单增益误差的计算

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1021701/dac8801-calculation-of-the-simple-gain-error

器件型号:DAC8801

我们想知道简单的增益误差或 DAC8801。
有说明"数据表中的满量程增益误差为4mV (最大值)。
我们对此有2个问题。
1、该满量程增益误差是否包括偏移误差等其他误差?
2、要计算简单增益误差的最大值、如何计算?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    满量程增益误差不包含在偏移误差中。 我们的一些数据表提供了总体未调整误差(TUE)规格、该规格是 DAC 误差的组合。 您可以在此处 链接的 TI 高精度实验室培训视频中了解有关 TUE 的更多信息。  

    我不确定您的简单增益误差是什么意思。 满量程增益误差意味着、如果 DAC 电压在零代码= 0V 时为0V、那么 在满量程编码时、DAC 将在满量程电压的最大偏移±4mV、等于所用的外部基准电压。 可以根据满量程电压的4mV 漂移找到线的等式来计算任何代码处的误差。 在下面的示例 sketch 中、理想的 DAC 输出函数由蓝色线表示、  具有4mV 增益误差的 DAC 输出函数以黑色表示。  

    最棒的

    Katlynne Jones