This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:频谱中的伪影

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1019031/ads1299-artifacts-in-frequency-spectrum

器件型号:ADS1299

我们在记录的光谱中看到的噪声、我们怀疑是由于 ADS1299数据表 P25/26上引用的正弦滤波器所致、 并想知道(1)下面显示的行为是否与您预期的结果相匹配、以确定是否是正弦滤波器的原因;(2)您是否有任何关于如何减少或消除此伪迹的建议(如下所示)。

我们运行 ADS1299来从单通道输入收集 EEG 信号。 在所有记录中、我们都看到记录的功率谱中出现了高于和低于60Hz ~4Hz 的额外峰值、并且在频谱上下每8Hz 出现额外的较小峰值。 为了排除环境来源、我们将记录设备放置在法拉第笼内、消除了60 Hz 峰值、但边带峰值保持不变。


该伪迹类似于 ADS1299数据表第26页的图31的形状。 这使我们怀疑它可能与我们设置为250Hz 的采样率有关。 我们将其增加到1000Hz、但这些峰值的证据仍然存在。 我们希望获得有关这种噪音的可能来源和补救方法的建议。

我附上了一张图片、其中显示了我们在 Faraday 笼外以250 Hz (左列)采集的录像、在 Faraday 笼内以250 Hz (中间列)采集的录像、以及在 Faraday 笼内以1000 Hz (右列)采集的录像。 顶部的两行是两种不同类型的录音的示例迹线。 灰色背景跟踪未应用过滤器。 蓝色和红色的迹线在58-62Hz 时进行陷波滤波、然后在1-50Hz 时进行带通滤波。 这些颜色对应于显示这些时间序列功率谱的第三行。 滤波的光谱以实线显示。 原始数据的光谱以虚线表示。 三角形指示有问题的峰值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    欢迎来到 E2E 论坛!!!  

    感谢您发帖。 请让我检查一下这个团队并返回给您。  

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的耐心等待。

    我不认为图中的伪影是同步滤波器导致的原因。 数据表的图31显示了同步滤波器在多个 Fmod 频率下的传递函数。 此图显示通带在每个 Fmod 处重复自身、并且峰值在不同数据速率(FDR)下保持不变。 通带内的任何干扰信号都将混叠回基带、从而导致干扰。 因此、系统中需要使用抗混叠滤波器来衰减多个 Fmod 附近频率中的任何干扰。

    您尝试的一些实验是更改器件的时钟频率并查看伪影是否保持在相同的频率。 此外、您可能需要查看硬件设计、看看在多个 Fmod 频率内是否存在任何干扰信号、这些信号可能会混叠回基带并导致伪影。

    谢谢

    -TC