我们在记录的光谱中看到的噪声、我们怀疑是由于 ADS1299数据表 P25/26上引用的正弦滤波器所致、 并想知道(1)下面显示的行为是否与您预期的结果相匹配、以确定是否是正弦滤波器的原因;(2)您是否有任何关于如何减少或消除此伪迹的建议(如下所示)。
我们运行 ADS1299来从单通道输入收集 EEG 信号。 在所有记录中、我们都看到记录的功率谱中出现了高于和低于60Hz ~4Hz 的额外峰值、并且在频谱上下每8Hz 出现额外的较小峰值。 为了排除环境来源、我们将记录设备放置在法拉第笼内、消除了60 Hz 峰值、但边带峰值保持不变。
该伪迹类似于 ADS1299数据表第26页的图31的形状。 这使我们怀疑它可能与我们设置为250Hz 的采样率有关。 我们将其增加到1000Hz、但这些峰值的证据仍然存在。 我们希望获得有关这种噪音的可能来源和补救方法的建议。
我附上了一张图片、其中显示了我们在 Faraday 笼外以250 Hz (左列)采集的录像、在 Faraday 笼内以250 Hz (中间列)采集的录像、以及在 Faraday 笼内以1000 Hz (右列)采集的录像。 顶部的两行是两种不同类型的录音的示例迹线。 灰色背景跟踪未应用过滤器。 蓝色和红色的迹线在58-62Hz 时进行陷波滤波、然后在1-50Hz 时进行带通滤波。 这些颜色对应于显示这些时间序列功率谱的第三行。 滤波的光谱以实线显示。 原始数据的光谱以虚线表示。 三角形指示有问题的峰值。