This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292:什么是相移?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1021527/ads1292-what-is-the-phase-shift

器件型号:ADS1292

大家好、

我的客户使用 ADS1292进行呼吸测量。 他们想知道什么是相移功能? 它是否会影响呼吸测量? 如何设置此参数?   是否需要根据不同的人员对其进行配置? 但斯克。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yucing、

    感谢您发帖。

    呼吸相位设置用于根据呼吸调制时钟频率和增益设置优化呼吸通道噪声。 有关不同的相位设置和噪声关系、请参阅数据表的图70和71。 这些图显示了呼吸调制时钟频率为32kHz 和64kHz 时的几种建议增益和相位设置。

    您可能还会发现 "基于阻抗充气造影的呼吸率测量 "应用手册有助于解释呼吸调制和解调信号的一些增益和相位关系。

    谢谢

    -TC