This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7138:无时钟扩展的数据读取

Guru**** 2535710 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1021171/ads7138-data-reading-without-clock-stretching

器件型号:ADS7138

我有一条不允许时钟拉伸的 I3C 总线。 当主机在总线上提供一个转换读取帧时、手动模式和自动序列模式都使用时钟扩展来指示数据何时就绪。 是否可能需要执行无需时钟扩展的 ADC 数据读取工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我们的器件与 I3C 兼容、我们没有任何数据;如果需要、器件将在手动和自动序列模式下进行时钟扩展。  

    我们知道、在 I2C 中、ADS7138确实具有 I3C 所需的高速模式下的50ns 毛刺脉冲滤波器。  

    此致

    Cynthia