This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2003:示例代码

Guru**** 2594950 points
Other Parts Discussed in Thread: TSC2003, TSC2007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1021274/tsc2003-sample-code

器件型号:TSC2003
主题中讨论的其他器件: TSC2007

大家好、

我们的客户打算 使用我们的 TSC2003从其他供应商迁移其触摸屏控制器。 我们是否有器件的示例代码来向客户具体展示如何配置和操作 TSC? 他们目前正在使用 ARM-Cortex M 系列处理器、但任何其他处理器专用的示例代码都应 足以满足我们的需求。

提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jejomar、

    我将联系一位团队成员、了解此类代码的可用性、并在今天或星期一与您联系。

    此致、

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    对延迟答复表示歉意。

    我们没有任何适用于 TSC2003的示例代码。 有一些适用于 TSC2007的 Linux 驱动程序可用作客户的良好起点。 我们有一些 TSC2013的示例代码(EVM 固件)、这些示例代码可能也很有用。 TSC2003和2013是相当不同的器件、但在开发代码时、这可能有助于向客户指明正确的方向。

    此致、

    Carson