This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:了解范围和 PGA 使用情况。

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1021456/ads124s08-understanding-ranges-and-pga-usage

器件型号:ADS124S08

只需要一些指导、澄清或自信、我就能理解 EXC 电压、PGA 和 REF 电压是如何协同工作的。

我认为最好的方法是在示例中使用数字。   

我在差分模式下使用 ADS124S08来读取一些惠斯通电桥应变计。  我的监测计 EXC 电压为2.5V、在该激励下、满负载时输出为7.8mV 差分电压。  如果我了解数据表信息、我计划使用32的 PGA 设置和1.25V 的 VREF。

一个问题是、PGA 设置为32且 VREF 为1.25 my 最大差分输入为1.25/32或约39mV。  对吧?  这是+/-39mV? 或39mV 是完整范围、实际上是39mV/2或+/-19.5mV。   

在讨论中、我假设 PGA = 32且 VREF = 1.25V 时的范围为+/-39mV。  如果是这样、那么2^23计数时的1.25V 是否正确? 还是为1.25V (0.625V)的一半?   

在这个主题上有一点困惑、一旦它被清除、我认为我将会很顺利地完成我的工作。  感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greg、

    ADS124S08的满量程范围(FSR)为+/-VREF/Gain.  如果 VREF 使用1.25V 电压、则 FSR 为+/- 1.25V/32或+/-39mV。  1个代码的值(LSB)是 FSR/代码总数。  +/- VREF 相当于2倍、因此 FSR (2*39mV)除以(2^24)等于39mV/2^23。

    启用并应用增益时、还需要确保输入处于数据表中给出的 PGA 范围内。  还应考虑对激励和 ADC 基准使用相同的电压、以使测量比例式并消除转换结果中激励/基准的任何潜在漂移。  使用2.5V 基准仍然可以通过增加增益来实现相同的分辨率。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bob、这清除了一些问题。  另一个困惑点。  如果我使用的是范围的正半部分、并且正在查看0mV 至+39mV 范围内的2^23计数、如果我将数据右移3位、我会得到2^20的比例正部分数据正确吗?  与在2^24时使用整个刻度相同、右移3位为我提供了整个刻度的2^21、或为刻度的正半部分获得了2^20。  想正确的方式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greg、

    我认为这种混淆来自二进制补码结果。  关于数据结果的移位、我认为理解这一点的最佳方法是首先考虑最高有效位是数据的符号位。  0为正、1为负。  正满标度为0x7FFFFF、负满标度为0x800000。  当您右移数据时、您还会移动符号位。   代码总数为2^24-1 (16777215代码总数、半正半负半)。

    每个右移1、将总代码一分为二。  右移3除以总代码8。  因此、正确的方法是正代码的数量为2^20、 负代码的数量将为2^20、满量程范围为2^21 (大约是由于总代码范围为0到2^24-1、并且右移将产生截断的结果、除非它是浮点)。

    最后、在计算代码值时、符号位通常会令人困惑、因为大多数整数都是32位的、您需要首先将有符号整数从24符号扩展到32。  然后、您将根据需要正确移动数据。

    此致、

    Bob B