This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1148:它是否与 ADS1248完全兼容?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1148, ADS1248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1021277/ads1148-is-it-fully-compatible-with-ads1248

器件型号:ADS1148
主题中讨论的其他器件: ADS1248

我们需要大量的 ADS1248用于大规模生产、但我们找不到任何 ADS1248、因此我们转而使用 ADS1148。
这两个 ADC 在设置、寄存器映射等方面是否有任何不同? 当然、我们必须填充16至24位的数据、但我们是否需要更改固件中的任何其他内容? 我已经查看了数据表、但我只是想确保我没有遗漏任何东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alessandro、

    欢迎来到 E2E 论坛!  在操作上、ADS1248和 ADS1148是相同的。  正如您所注意到的、差异在于转换数据长度。

    此致、

    Bob B