This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DS080:ADC12DS080和 ADC3222的比较

Guru**** 2923640 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3222, ADC12DS080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1018552/adc12ds080-comparison-of-adc12ds080-and-adc3222

器件型号:ADC12DS080
主题中讨论的其他器件:ADC3222

您好!

我对 ADC12DS080和 ADC3222有疑问。

1.每一项都有以下说明。

- ADC12DS080:全功率带宽(-3dB 转角频率) 1000MHz

- ADC3222:模拟输入带宽(3dB) 540MHz

"全功率"和"模拟输入"的符号不同、但它们是否具有相同的含义?

2.是否有每个器件的频率特性图?

我想知道频率是否可以在不衰减大约0.5dB 的情况下使用。

 

3.未描述采样频率的最小值。

我想知道每个操作的下限。

谢谢、

科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koki、

    1. 是的,两个术语是相同的。  

    2. 您所需的频率是多少?

    3.深入研究

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel

    [引用 userid="349198" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1018552/adc12ds080-comparison-of-adc12ds080-and-adc3222/3764375 #3764375]2.  您所需的频率是多少?[/quot]

    实际所需频率尚未确定。
    我想知道、因为频率特性(频率-十进制)不在数据表中。
    请告诉我们以下两项。
    ・Ω 频率、其中 ADC3222衰减5dB
    ・μ s 频率、其中 ADC12DS080衰减5dB

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koki、

    我们不建议任何一个器件超出3dB 范围。 对于  ADC12DS080、任何 低于 或等于1GHz 的交流信号都将起作用。  对于 ADC3222、可使用高达 540Mhz 的直流或交流信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel

    [引用 userid="349198" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1018552/adc12ds080-comparison-of-adc12ds080-and-adc3222/3765975 #3765975"]我们不建议超出3dB 范围

    我很抱歉。

    我犯了一个错误。 我想知道以下频率。

    ・Ω 频率、其中 ADC3222衰减0.5dB

    ・Ω 频率、其中 ADC12DS080衰减0.5dB

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel

    你有更新吗?

    谢谢、

    科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koki、

    我正在收集数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel

    你有更新吗?

    谢谢、

    科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koki、

    今天、我将 在当日之前分享 ADC3222的数据。 仍在使用 ADC12DS080。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koki、

    我没有一个与器件输入直接相连的电路板。 性能将优于~.2dB、因为

    变压器会导致损耗。 这是 ADC3222的波形图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koki、

    遗憾的是、我们没有 ADC12DS080。 如果您告诉我您所需的频率和 FS 时钟、我很乐意推荐另一个器件