This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08S:ADS131E08S 与 ADS131E08

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08, ADS131E08S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1021008/ads131e08s-ads131e08s-vs-ads131e08

器件型号:ADS131E08S
主题中讨论的其他器件:ADS131E08、

您好!

 我想了解 ADS131E08S 和 ADS131E08之间的差异。 我是否可以使用 ADS131E08S 作为 ADS131E08的直接替代产品。 我有一个用于 ADS131E08的评估模块、我一直在使用它。 我怀疑 ADS131E08 IC 已经坏了。 我是否可以将其替换为 ADS131E08S、并仍将此卡与 MMB0主板配合使用。

感谢你的帮助。

此致、

Girish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Girish、您好!

    感谢您的发帖。

    这两个器件共享 相同的接口和寄存器映射。 因此、更换 ADS131E08EVM 上的 ADS131E08S 应该可以正常工作。  

    它们之间的唯一区别是我们运行测试程序的方式以及我们如何表征器件性能。 您将在每个数据表的第11节中注意到、上电复位时序和建议的外部旁路电容器是非常不同的。 ADS131E08S 专门针对需要极快启动时序(< 3ms)的计量应用。  

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 这会有所帮助。