This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7952-Q1:ADS7952-Q1和 ADS7953-Q1之间具有软件兼容性

Guru**** 2386740 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7953-Q1, ADS7952-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1020874/ads7952-q1-software-compatible-between-ads7952-q1-and-ads7953-q1

器件型号:ADS7952-Q1
主题中讨论的其他器件:ADS7953-Q1

大家好、

ADS7952-Q1是我们客户的大规模生产产品。 由于 ADS7952-Q1的电源问题、客户可开始使用 ADS7953-Q1。

ADS7952-Q1的软件是否与 ADS7953-Q1兼容? 客户不想在旧项目中更改软件。 您能为客户确认吗? 谢谢。

此致

郭松珍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Songzhen、

    除了通道数外、两个器件都是相同的。 我认为不需要对软件进行更改。  

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    感谢您的反馈。 我会将此消息转发给客户。