This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3174:带宽和延迟

Guru**** 2889230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1020985/dac3174-bandwidth-and-latency

器件型号:DAC3174

您好!

  我们计划使用 DAC 生成 I 和 Q 并将其馈送到模拟 IQ 调制器。 这里有几个问题:
1) 1)此类方法可生成的模拟信号的最大带宽是多少。 它是500MHz (自 I 和 Q 以来)吗?  

2) 2)这种生成脉冲信号的方法是否存在任何问题?  

3) 3)如何设计接口电路? 使用的 IQ 混频器是无源混频器。  

4) 4)我们计划生成以0Hz 为中心的 I 和 Q、在 FPGA 中以500MHz 的频率进行采样(因为 DAC 也以500MHz 的频率运行)。 可以生成的信号的最大带宽是多少?

5) 5)器件的延迟是多少。 (数字数据输入到模拟输出)。 数据表的第6.6节提到这是26个 DAC 时钟周期、这是否意味着26 x 2ns (500MHz)= 52ns?  

感谢您的提前帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SM、

    1. 正确、500MHz 将是最大带宽
    2. 在提供给 DAC 的图形方面根本不应存在任何问题。
    3. 接口本身不会与使用有源混频器部件时大不相同。 我建议遵循DAC3174EVM 原理图作为参考。 或者、您也可以在此链接中找到 TI IQ 混频器参考设计
    4. 由于 DAC 为 DDR、因此该频率应保持在500MHz (双数据速率、与 clk 上升沿上的通道 A 交错、与 clk 下降沿上的通道 B 交错)
    5. 正确、(26 'CLK')*(1/fs '秒/CLK')、@ 500MSPS -> 52ns 数字延迟。

    谢谢