This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8887:最小采样率

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8887

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1020960/ads8887-minimum-sample-rate

器件型号:ADS8887

大家好、

ADS8887的采样率是否可以设置为4KSPS? 或者是否存在最小采样率限制?

查看下面的特性曲线、ADS8887的采样率似乎至少为10KSPS、您 能不能有机会帮助我确认这个问题?

谢谢、

Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    SAR 转换器通常没有最低采样率、运行速度可以达到您的希望! 我们仅在低至10ksps 的曲线中描述性能特征、但您也可以将曲线外推至较低的速率。 请注意、您的运行速度越慢、采集时间越长、稳定至18位性能就越容易。

    最棒的

    Zak