This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:原理图审阅

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1278, OPA2350, OPA350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1017608/ads1278-schematic-review

器件型号:ADS1278
主题中讨论的其他器件: REF5025OPA2350OPA350

尊敬的团队

在   客户的新项目中、我们在 ADS1278中进行设计、这是一个好消息。

您可以帮助查看原理图吗?

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    1. 已检查 ADS1278 引脚排列;一切正常。

    2、 AGND 和 DGND 引脚应连接到同一接地层。  如果使用分离的接地平面、则将两个引脚连接到模拟接地。

    /PWDNx 引脚必须连接到 DGND 或 IOVDD。  如果所有通道都加电、则将/PWDNx 连接到 IOVDD。

    4、 将格式引脚设置为0x101b、这将使用全部8条 DOUT 线路。  如果只需要 DOUT1上的数据、则使用帧同步 TDM、0x011b 或0x100b。  否则、所有 DOUTx 引脚都必须连接到主机 MCU 上的各个输入端。

    5. DIN 应连接至 DGND。

    6. 必须驱动/SYNC。  强烈建议将/SYNC 连接到主机 MCU 上的 IO 引脚。  该引脚充当复位引脚、建议在上电后发出脉冲、并且所有电源都在建议的工作范围内。  请参阅数据表中的"电源"部分。

    7. 对于模式00 (高速)、CLKDIV 应该被设定为逻辑1。  将 CLKDIV 连接到 IOVDD。

    8、 ADC 的 SNR 性能已使用 REF5025和 OPA2350缓冲器进行测试。  REF5025可直接连接到基准输入引脚、但 SNR 和 THD 可能会降级。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nicholas,  

           感谢您的评论。 我有一些问题需要询问您。

    1.已检查 ADS1278引脚排列;一切正常。  

      Edison:It (爱迪生)还可以。


    2、AGND 和 DGND 引脚应连接到同一接地层。
    如果使用分离的接地平面、则将两个引脚连接到模拟接地。

      Edison:I splits Ground Planes,and connect threes。 请检查。


    /PWDNx 引脚必须连接到 DGND 或 IOVDD。 如果所有通道都加电、则将/PWDNx 连接到 IOVDD。

      Edison:I connect /PWDN1 to IOVDD,而其他/PWDNx 引脚连接到 DGND


    4、将格式引脚设置为0x101b、这将使用全部8条 DOUT 线路。 如果您只需要 DOUT1上的数据、
    然后使用帧同步 TDM、0x011b 或0x100b。 否则、所有 DOUTx 引脚都必须连接到主机 MCU 上的各个输入端。

       Edison:在我们的用例中,我们将使用 MCLK 22MHz 或24MHz。 如果我们设置0x011b,它是否支持我们的设计?


    5. DIN 应连接至 DGND。

      Edison:没错。


    6.必须驱动/SYNC。 强烈建议将/SYNC 连接到主机 MCU 上的 IO 引脚。
    该引脚充当复位引脚、建议在上电后发出脉冲、并且所有电源都在建议的工作范围内。
    请参阅数据表中的"电源"部分。

      Edison:Add RESET IC (EM6325CXSP5B-2.6)。 请帮助检查原理图。


    7.对于模式00 (高速)、CLKDIV 应该被设定为逻辑1。 将 CLKDIV 连接到 IOVDD。  

       Edison:I connect CLKDIV to IOVDD。


    8、ADC 的 SNR 性能已使用 REF5025和 OPA2350缓冲器进行测试。
    REF5025可直接连接到基准输入引脚、但 SNR 和 THD 可能会降级。

       Edison:我添加了 OPA2350以提高 SNR 和 THD 性能。 请帮助查看我们的原理图。

    e2e.ti.com/.../ADS1278-correct-schematic_5F00_0714.pdf

    /Edison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Edison、

    ADS1278上的 AGND 和 DGND 引脚应连接到模拟接地层。  不要使用电阻器或铁氧体磁珠电感器来分离引脚。  该器件将无法正常工作、更有可能因 ESD 或其他电气过压瞬变而损坏。  接地的原始原理图是正确的。  请确保将两个接地平面连接在一起、并通过此接地平面连接将 IOVDD 和数字 IO 线路布线。  有关正确布局和接地连接的更多详细信息、请参阅此 E2E 帖子。

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/755516/faq-pcb-layout-guidelines-and-grounding-recommendations-for-high-resolution-adcs

    3、 /PWDN1连接到3.3V、/PWDN2.../PWDN8接地。  在此配置中、仅为通道1供电、所有其他通道 AIN2至 AIN8将关断。  如果您想在 ADS1278中使用8个通道、请将/PWDN2.../PWDN8连接到3.3V。

    4、 是、模式0x011b 将发送 DOUT1上所有通道的数据、有关详细信息、请参阅数据表中的图79。

    6. 上电复位电路将不工作。  在电源稳定且 ADS1278使能/DRDY (从高电平到低电平的转换)后、/SYNC 引脚应在至少1个 MCLK 周期内驱动为低电平、然后在器件完全复位时返回高电平。  请参阅数据表中的图74。

     OPA2350应能正常工作。  不要让 OPA2350上的引脚5和6悬空。  将引脚6连接到引脚7、将引脚5连接到模拟接地。  另一种选择是使用 OPA350。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Keith,  

             感谢您的回复。  

    2.更正了。

    3.I 将 /PWDN2.../PWDN8连接 至3.3V。

    4.我选择模式00。 它支持37MHz 的最大频率。 如果我们使用22MHz 或24MHz 作为主时钟。  

      在此用例中,它是否正确? 或者我们是否需要选择其它模式?

    6.e2e.ti.com/.../EM6325CXSP5B_2D00_2.6.pdf

      EM6325CXSP5B-2.6是当前使用的复位 IC、其 tPOR 为200ms。  

    /SYNC 引脚连接到上电复位电路、tPOR 为200ms。

    200ms 后,/SYNC 上拉。 然后是 FSYNC 和 DOUT 工作。  不管用吗?

    我们希望/SYNC 可以由硬件控制,因此我们不想使用 MCU 上的 IO 引脚  

     或者您是否有其他建议电路或用于 /sync 的 IC?

    8.将 PIN6接至引脚7,引脚5接地。

    e2e.ti.com/.../ADS1278-correct-schematic_5F00_0715.pdf

    此致。

    /Edison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Edison、

    4、模式00可以使用22MHz 或24MHz 的时钟。  这是正常的  对于使用 SPI 的所有模式、您可以使用100kHz 至27MHz 范围内的任何时钟频率。  对于模式00和帧同步、您可以使用100kHz 至37MHz 范围内的任何时钟频率。

    6. 请给我一天时间仔细检查/SYNC 引脚要求。  我们建议在器件上电后使用脉冲、高->低、然后是低->高。  如果/SYNC 保持低电平、然后在200ms 后转换为低电平->高电平、我不确定该器件将如何响应。   

    8、 原理图是正确的。

    此致、
    Keith Nicholas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nichalos,  

              感谢您的评论。

              我等待您的项目6确认。

    此致

    /Edison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edison、

    我仍在处理项目6。  我将於明日回覆,提供最新资料。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edison、

    在进一步研究/SYNC 引脚行为后、上电复位电路应该工作良好。  为了使其正常工作、电源轨必须稳定且处于建议的工作电压范围内。  此外、CLK 信号必须保持稳定、以确保正确的重新同步/复位。

    请确保在/SYNC 引脚转换为低电平->高电平之前、电源和 CLK 有足够的延迟时间稳定。

    此致、
    Keith  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nicholas,  

              感谢您的所有评论。

              如果我对系统开发有其他疑问 ,我将 向 您咨询。

              此致。

    /Edison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气!