This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1234:Gain0和 Gain1引脚连接

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1020966/ads1234-gain0-and-gain1-pins-connection

器件型号:ADS1234

您好、E2E、

我们的客户正在使用 ADS1234的缓冲输入以及运算放大器和 ADC 输入 is1.25V、使用2.5V 基准电压且增益= 1。 我们能否将 Gain0和 Gain1引脚接地? 如果没有、请建议引脚的正确配置。

谢谢你。

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    为了使 ADS1234实现1增益、GAIN0和 GAIN1引脚均应连接低电平(GND)。

    此致、

    Bob B