This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:使用合成器生成 SYSREF 与 FPGA

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04832, ADC12DJ5200RF, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1021111/adc12dj5200rf-generating-sysref-using-a-synthesizer-vs-fpga

器件型号:ADC12DJ5200RF
主题中讨论的其他器件:LMK04832LMK04828

在 ADC12DJ5200RF 数据表第8.2节:典型应用中、图8-1显示了宽带射频采样接收器方框图、其中显示了 LMK04832合成器向 FPGA 和 ADC 生成的 SYSREF 信号。   

我的问题是、FPGA 生成 SYSREF 信号是否更好?  由于 FPGA 是控制电路板上所有器件(可能包括多个 ADC 和 DAC)时序的器件、让 FPGA 生成和控制 SYSREF 信号是否更为直接?  有哪些折衷?   

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我认为这实际上取决于您的偏好和系统要求。  我认为使用 LMK04828与 FPGA 为 ADC 和 FPGA 生成 SYSREF 没有任何缺点或好处。  

    此致、

    Neeraj