This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VSP5610:CSI 的 VSP5640 SPI 设置问题

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1020758/vsp5610-vsp5640-spi-setting-issue-for-csi

器件型号:VSP5610

你(们)好

在这里、我有一位客户在 VSP5640中进行设计、并遇到 SPI 设置问题。

客户在设置 SPI 以进行数据检索后发现。 但数据将丢失或无法检索。

我们是否有有关 SPI 数据 检索所需时间的文档? (数据表似乎没有提及)

我们是否有 MCK 何时可以发送 AFE 的规则? (我们是否也有此数据?)

很抱歉、如果您需要更多信息、此问题有点紧急

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Len、

    由于您已通过电子邮件联系、我们将使对话脱机。