This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC1280:DAC1280评估板

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC1280

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1020748/dac1280-dac1280-evaluation-board

器件型号:DAC1280

GoodMorning、我一直使用旧声卡作为低频(低于100Hz) AWG、因此我移除了电容器以获得直流输出。
现在、我想转到串行/USB 器件、但当前的声卡和/或 USB DAC 的输出频率从20Hz 开始。
我需要具有双极电源的 DAC。

查看 DAC1280数据表、我认为它适合我的用途、但我找不到评估板。
如果有类似的器件/评估板、是否可以有人帮助我并告诉我?
谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michele、

    遗憾的是、如果 TI.com 上没有可用的 EVM、则有几个用于评估器件的选项。 或者、构建您自己的评估板或系统以检查性能、或者寻找其他在线零售商、他们可能已经构建了等效的评估板。 注意 除了这一点之外、我实际上不允许提供任何更具体的建议、因为我们是器件专家、而不是您在网上找到的任何其他零售商。 因此、请注意、可能会收到假产品、无法正常工作的模块或显示器件正确性能的模块。

    这在较旧的器件中很常见(这是十多年前制造的)、 但有一个为这些较旧的器件构建 EVM 的计划。 遗憾的是、对于 DAC1280的预期日期、我没有任何意见。  

    最棒的

    Cole