This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843的数据路径

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1018762/about-the-data-path-of-awr1843

Thread 中讨论的其他器件:AWR1843

e2e.ti.com/.../AWR1xxxandAWR22xx-Data-Path.pdfHi、我正在研究 AWR1843。

这次、我对数据路径有两个问题

更改寄存器参数
在所附文档2.1中的 ADC 缓冲器项中、可以通过更改寄存器中的参数(编号)来更改模式。 我可以在哪里更改该寄存器?

2. ADC 缓冲数据的传输
ADC 缓冲器以非交错方式组织数据、但在传输到 DSP 时、这些数据是并行还是串联发送的?

可能缺少信息、但如果您能回答、我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    该寄存器是存储器映射的一部分。

    数据使用 EDMA 与处理并行传输。

    请查看毫米波 SDK 文档。 它提供了对标准处理的良好视觉解释

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ceasor。

    感谢您的善意。

    关于第二个问题、Cesar 的答案是否认为您在传输数据时正在进行计算?

    另一个问题是、ADCBuffer 数据在传输到 DSP 端时是多路复用的、还是每个通道的数据单独传输?

    很抱歉、我有很多问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 ADC 缓冲器中、对于每个线性调频脉冲、 所有 Rx 的样本都可用。 EDMA 将传输所有 Rx 的数据

    传输发生在乒乓缓冲器中。 一个缓冲区中的数据被处理、另一个缓冲区中的数据被处理。

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    Rx 通道的数据传输级别是否固定?

    很抱歉、我有很多问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您认为级别是什么意思?

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我要关闭此主题

    由于暑假、此主题将不会有回复

    如果您有新问题、请开始新主题

    谢谢你

    Cesar