This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80502:SPICE 模型

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC80502, DAC80501
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1020156/dac80502-spice-model

器件型号:DAC80502
主题中讨论的其他器件: DAC80501

我想仿真在将容性负载施加到 DAC 的 Vout 引脚时的频率特性。
如果您有 DAC 的 SPICE 模型、您会提供它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查找随附的 DAC8051仿真文件、该文件具有与 DAC80502相同的缓冲器和输出级。

    此致

    安布 M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我找不到 DAC8051。
    请告诉我在哪里可以找到 DAC8051的页面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉出现拼写错误。

    器件型号 DAC80501

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我查看了 DAC80501页面附带的文件、但找不到任何可以模拟 DAC80501输出特性的文件。
    请告诉我您正在讨论的文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    请检查此附件

    e2e.ti.com/.../DAC80501_5F00_Pspice-_2800_1_2900_.zip