This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7863A:可编程 REFout 振荡

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: REF2030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1018132/ads7863a-programmable-refout-oscillation

器件型号:ADS7863A
主题中讨论的其他器件:ADS7863REF2030

您好!

我正在对 ADS78400的 DAC 进行编程、以将 REFout 电压调整为1.5V、而不是默认的2.5V。 奇怪的是、REFout 信号上出现振荡、请参阅下面的屏幕截图:

为2V 的 REFout 对 DAC 进行编程不会导致这种奇怪的行为:

下面是架构的一个摘录:

您能帮我解决这个问题吗?

非常感谢、

Emile D é costerd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emile、

    感谢您的发帖。

    我注意到 R1690显示为"跳线"。 是否始终安装该元件、以便 REF_OUT 电压始终连接到负载电容器(C1627)? 需要输出电容来确保内部基准缓冲器稳定。

    是否有其他任何东西加载 REF_OUT 引脚?

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的回答。

    您的问题的简短答案:

    -是的、安装了 R1690、

    -否、没有其他内容加载 REF_OUT 引脚。

    更多详细信息:

    通过放置跳线 R1690或 R1689、我们可以使用由 REF_OUT 提供的内部基准或外部1.5V 基准(REF2030)。

    在本例中、R1689未放置、R1690未放置

    此致、

    Emile

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Emile。 当 VREF = 1.5V 时、ADC 是否会在这些振荡出现时进行转换? 我想知道我们是否只是使用示波器探头本身引入这种不稳定性。 如果数据看起来正常、那么在未连接探针的情况下、基准电压可能会稳定。

    当您安装 R1689并卸载 R1690时会发生什么情况? 在示波器上、基准电压看起来是否干净?

    此外、请确保直接在 C1627上进行测量、以便示波器探针的接地夹尽可能靠近。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    是的、ADC 正在转换。 我不认为探头本身会引入这些不稳定性、因为纹波的频率非常低(~40kHz)。

    安装 R1689和卸载 R1690时、基准电压看起来很干净、在这种情况下不稳定性。

    此致、

    Emile

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Emile。

    明天我将了解我是否可以在我们的 EVM 上测试几件事、并向您提出其他建议。  您能否确认这是否发生在多个电路板/器件上?

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    是的、此问题发生在多个设备上。

    此致、

    Emile