This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81416:DAC81416和 XTR117信号耦合。

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR117, DAC81416, XTR111, XTR305, XTR300
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1019331/dac81416-dac81416-and-xtr117-signal-coupling

器件型号:DAC81416
主题中讨论的其他器件:XTR117XTR111XTR305XTR300

尊敬的支持团队:

我想将 DAC81416和 XTR117耦合、以生成4-20mA 的电压到电流转换。

此致

瓦西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了原理图。 有错误。

    1、ISO7310是一款数字隔离器、您不能将其用于模拟源。 请更改相同内容。

    2.24V 回路电源由馈入 DAC 的系统中的另一个 LDO 使用。 由于您需要隔离、因此该方案不正常。 我建议在 DAC 的数字侧进行隔离。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    取代 ISO7310、我们必须使用哪一个?

    DAC 隔离需要使用哪种隔离?

    此致

    瓦西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的方法的问题是 DAC81416需要超过4mA 的电流才能工作、因此您无法为环路内的 DAC 供电。 您需要具有外部电源。

    XTR117是一个两线制变送 器、每个变送器的 IRET 必须是独立的、因为每个变送器的 IOUT 引脚电势是产生的 Iout (负载电流)的函数、如下图所示。 由于 IOUT 相对于回路接地的电压电势会因输出电流而异、因此需要将 IRET 悬空至略高于 IOUT 的电势、作为发送器电流输出和负载电阻器的函数。

    因此、遗憾 的是、无法将电路配置为具有多个 DAC 电路来馈送多个 XTR117 (2线制电流发送器)、这些电路以同一 IRET 为基准。  

    -一个选项是为每个 XTR117使用独立的 DAC 电路、每个 DAC 连接到每个独立的 IRET。  

    第二种选择可能是如上所述隔离 DAC。

    -或者、您可以考虑使用3线制变送器、例如 XTR111、其中所有电路都相对于同一环路 GND 进行偏置、多通道 DAC 可用于驱动多个 XTR111。  但是、3线发送器在大多数情况下都是本地供电、如随附的演示文稿中所述。

     随附的演示文稿详细讨论了2线与3线变送器:

    3678.4-20mA_Basics.pdf

    以下是一些博客、其中简要介绍了驱动两线制变送器时可能有用的隔离。

    2线4-20mA 传感器变送器: 背景+合规电压
    https://e2e.ti.com/blogs_/b/precisionhub/archive/2014/11/04/two-wire-4-20-ma-transmitters-background-and-common-issues

    2线4-20mA–IRET 无法连接到 Vloop GND
    https://e2e.ti.com/blogs_/b/precisionhub/archive/2014/12/09/part-2-two-wire-4-20-ma-transmitters-background-and-common-issues

    2线4-20mA–控制具有外部供电源的2线发送器
    https://e2e.ti.com/blogs_/b/precisionhub/archive/2015/02/24/two-wire-4-20ma-transmitters-background-and-common-issues-part-4

    2线4-20mA 输入隔离式传感器发送器
    https://e2e.ti.com/blogs_/b/precisionhub/archive/2015/03/10/2-wire-4-20ma-sensor-transmitters-background-and-common-issues-part-5

    2线4-20mA–提高传感器功率
    https://e2e.ti.com/blogs_/b/precisionhub/archive/2015/04/14/2-wire-4-20ma-sensor-transmitters-background-and-common-issues-part-6

    我仍然建议使用具有本地电源的三线发送器

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们单独为 DAC81416提供外部电源、那么如何将 DAC 输出连接到 XTR117?

    由于 XTR117具有 iret 引脚、我们无法混合16个通道?

    这种应用的前进方向是什么? 其中、我们将 DAC81416连接到 XTR117的16 NO 以生成16通道4-20mA 回路功率信号。

    此致、

    瓦西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如我说过的、最好的方法是使用3线4-20mA。

    您的实际要求是什么? DAC 正在生成 PWM 还是直流? 请澄清这一点。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 AK:

    我的应用要求是16通道4-20mA 双线发送器、对于此应用、我使用 DAC81416来实现16通道0-5 VDC 信号、使用 XTR117来实现4-20mA 生成、使用 ISO7310来实现 XTR117 IRET 引脚的信号隔离。

    您能否指导我如何替代 ISO7310隔离、以及我们必须使用什么元件来避免 IRET 与接地信号发生冲突?

    此致

    瓦西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    明白了。 请给我一天时间、我将向您提供我们的建议。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wasim、

    使用单个多通道 DAC 驱动多个2线制电流变送器成为一项挑战、因为每个驱动电路的 XTR117需要参考一个独立的 IRET (本地 GND)电位、其中每个变送器(每个通道)的 IRET 电势随 IOUT 电流独立变化。   因此,我们通常不建议将两线制变送器用于此类应用,并且大多数用户都为多通道 DAC 选择三线制电流变送器。  

    XTR111、XTR300和 XTR305是3线制电流变送器、通常用于此类多通道 DAC 应用、其中所有电路都可以使用相同的 GND 电势、极大地简化了设计。 TIPD155 是使用 XTR300的双通道电流输出/电压输出发送器的一个很好的示例、但多通道 DAC 和 XTR111 (3线电流发送器)也可以使用类似的方法。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 AK:

    我了解3线详细信息、但我想使用2线系统、因为在4-20mA 回路中、另一端 PLC 馈电24V、但在3线系统中、它将与两侧的电源冲突、然后如何实现这一点?

    我不希望在 XTR 侧的环路中有24V 电压、因此我们选择了 XTR117、

    此致、

    瓦西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请看 一下 TIPD155双 通道版本、您可以使用 DAC81416将相同的通道扩展到16通道。

    https://www.ti.com/lit/ug/tidu434/tidu434.pdf?ts=1626852180932&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTIPD155

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 AK:

    我认为您无法理解我的问题、或者我无法提供更多详细信息来理解您所告知的内容。

    我的问题是、在 XTR111中可以从接收器侧获取24V 回路电源吗?

    下面的原理图是我的应用、在 XTR111或300中、我们无法根据我的理解从接收器侧提供24V 回路(如果我错了、让我纠正)

    此致、

    瓦西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    XTR111和 XTR300都不适用于回路供电系统。

    您能否在 XTR 论坛上发布相同的内容、他们将更有能力对此设计进行评论。

    此致、

    AK