This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4404EVM:GUI 错误。 无法找到 LabVIEW 运行时引擎。

Guru**** 2927990 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1020410/afe4404evm-gui-error-unable-to-locate-the-labview-run-time-engine

器件型号:AFE4404EVM
主题中讨论的其他器件:AFE4404

我已经按照用户指南安装了 GUI。   当我运行它时、会出现以下错误:

我已卸载并重新安装。  相同的误差。  我从上面的错误框中选择了是、并直接从 LabVIEW 安装了运行时引擎。  仍然存在相同的误差。  

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    AFE4404 GUI 需要2014 (32位) LabVIEW 运行时引擎(RTE)。 如果存在较高版本、GUI 不会强制安装2014版本。

    首先、您能否了解您的机器上安装了哪些版本的 RTE?

    您可以转至控制面板->程序和功能查看已安装的版本、然后双击"National Instruments Software"。

      

    如果未安装 LabVIEW 2014 (32位) SPI RTE、则可以通过以下链接进行安装:

    http://www.ni.com/download/labview-run-time-engine-2014-sp1/5198/en/