This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293EVM:800 SPS 的软件出现错误、并导出到 Excel

Guru**** 2820175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1020698/ads1293evm-bug-in-software-for-800-sps-and-export-to-excel

器件型号:ADS1293EVM

1) 1)当我尝试获取10秒的数据时、当以800SPS 的速率获取数据时、软件不会提供10秒、而只是最后一帧的数据。

我需要导出10秒甚至更长的时间。

2) 2)我需要在 Excel 中导出、而不是在向量、矩阵或表格格式中导出文本或文本。 也可以是 csv。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mariano、

    欢迎访问 E2E 论坛、感谢您的发帖。

    我使用 EVM 和最新的软件 GUI 验证数据保存问题。 在使用不同数据速率配置捕获和存储数据的方式上、似乎存在一些不一致的情况。 对于默认数据速率、您将能够保存收集的数据量、但不能与其他数据速率一起保存。 在完成任何数据速率配置的数据捕获后、您只能保存图形中显示的数据。

    这似乎是软件 GUI 问题。 遗憾的是、我们没有修复方法、因为目前没有来自开发软件 GUI 的软件团队的支持。   

    谢谢

    -TC