This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248:125°C 工作温度

Guru**** 2539430 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1248, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1020731/ads1248-125-deg-c-operation

器件型号:ADS1248
主题中讨论的其他器件: ADS124S08

您好!

我想将 ADS1248转换器用于热电偶输入。  问题是、我需要在最高指定温度125C 下使用它。  但是、数据表显示的参数限值为105摄氏度。 是否有另一个数据表显示125摄氏度的工作温度?  还是有人在125摄氏度下使用它并注意到精度问题?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Aleksandr、

    根据 ADC 数据表中的表7.3、ADS1248可在高达125C 的温度下工作、但规格仅保持高达105C。 这意味着该器件可在温度超过105C 的情况下运行、但不一定提供数据表性能。

    ADC 是否会承受125C 的温度、或者您是否只需要使用热电偶测量高达125C 的温度? 通常、热电偶位于比实际电路板温度高得多的远程位置。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADS1248必须在高于105摄氏度的温度下运行 。大约120摄氏度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Aleksandr、

    谢谢、我的第一篇帖子中的信息适用。

    我可以向您介绍下一代版本的 ADS1248、即 ADS124S08。 该部件具有更多功能、更多通道、更快的数据速率、更低的功耗、更低的噪声、 采用小型封装、成本大致相同。

    ADS124S08的额定工作温度高达125C、因此您可以依靠数据表规格来了解这些高温下的性能行为。

    请告诉我这是否适用于您的设计。

    布莱恩