This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC081S101:ADC081S101是否存在温度补偿系数

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC081S101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1015046/adc081s101-is-there-temperature-compensation-coefficient-for-adc081s101

器件型号:ADC081S101

你(们)好

ADC081S101是否有温度补偿系数?

谢谢

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    数据表中有许多规格在整个温度范围内受限、所有器件都将处于这些最小/最大范围内。  但是、器件间的器件间漂移不一致、因为漂移和漂移主要是由于内部电路不匹配造成的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    客户将使用 ADC081S101测量1~12V 的电压值。

    他们想知道

    ADC081S101是否会随温度变化而具有相应的补偿?

    2.当 ADC081S101在工作温度范围内工作时、它是否能保持特性且不受影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、我要确认您了解您需要将+12V 分压为 ADC 允许输入范围内的电压。

    1)  没有适用于所有 ADC081S101器件的恒定补偿系数。  您需要对 ADC 进行表征和单独校准。

    2)  如前所述、许多器件规格都是在器件的整个温度范围内提供的。  因此、您可以预期这些规格将在整个温度范围内保持在数据表范围内。  规格可能会随温度而变化、但将保持在指定的范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    1) 1)因此、您可以预期这些规格在整个温度范围内将保持在数据表范围内。 =>对于 ADC081S101、整个温度范围为−40°C 至+85°C、对吧?

    2) 2)绝对误差需要考虑数据表中的所有静态转换器特性、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    我没收到您的最后一封邮件。   

    1)  是的、除非另有说明、否则黑体规格的额定温度范围为-40C - 85C

    2) 是的、绝对最坏情况误差会将所有其他误差项加在一起。  更可能的计算方法是取平方和(RSS)的根。  对于这个器件、提供了一个+/-0.3LSB 的最坏情况 TUE、此 TUE 将所有其它技术规格化成一个与理想传递函数的总体偏差。  在这种情况下、我们可以预期所有项在指定条件下不会累加超过+/-0.3LSB。  该值小于增益误差、因为其他项因其相互作用而必须将增益的总体误差限制在较低的水平。

    总未调整误差是从理想传递函数中得到的最差偏差。 因此、它是一个全面的规范、包括满量程误差、线性误差和偏移误差。