你(们)好
ADC081S101是否有温度补偿系数?
谢谢
Daniel
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
ADC081S101是否有温度补偿系数?
谢谢
Daniel
您好!
首先、我要确认您了解您需要将+12V 分压为 ADC 允许输入范围内的电压。
1) 没有适用于所有 ADC081S101器件的恒定补偿系数。 您需要对 ADC 进行表征和单独校准。
2) 如前所述、许多器件规格都是在器件的整个温度范围内提供的。 因此、您可以预期这些规格将在整个温度范围内保持在数据表范围内。 规格可能会随温度而变化、但将保持在指定的范围内。
您好、Henry、
我没收到您的最后一封邮件。
1) 是的、除非另有说明、否则黑体规格的额定温度范围为-40C - 85C
2) 是的、绝对最坏情况误差会将所有其他误差项加在一起。 更可能的计算方法是取平方和(RSS)的根。 对于这个器件、提供了一个+/-0.3LSB 的最坏情况 TUE、此 TUE 将所有其它技术规格化成一个与理想传递函数的总体偏差。 在这种情况下、我们可以预期所有项在指定条件下不会累加超过+/-0.3LSB。 该值小于增益误差、因为其他项因其相互作用而必须将增益的总体误差限制在较低的水平。
总未调整误差是从理想传递函数中得到的最差偏差。 因此、它是一个全面的规范、包括满量程误差、线性误差和偏移误差。