This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM98620:您能告诉我如何读出完整的代码数据吗?

Guru**** 2850730 points

Other Parts Discussed in Thread: LM98620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1017192/lm98620-could-you-tell-me-how-to-read-the-full-code-data-out

器件型号:LM98620

大家好、

我的一位客户正在自己的电路板上评估 LM98620。

该器件基本上工作正常。

但当 CCD 传感器被非常明亮的光线饱和时、LM98620的输出数据不能保持255d。

通常读取250D、251d、252d。  

 当 CCD 传感器被非常明亮的光线饱和时、是否有任何方法来保持255d?

此致、

Kazuya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。  

    我了解客户正在寻找255d、但 LM98620无法使用、也无法使用此类功能。

    此致

    Shinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、 

    我是提出问题的工程师。 饱和时、奇数或偶数为251d、一个为255d。 RGB 中出现此问题。 当采样时序未改变并且只有增益增加时、也会发生这种情况。 您是否有任何寄存器设置或改进提示?

    此致、

    Masaaki。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关寄存器设置示例、请参阅此帖子。  

    (+) LM98620:基准寄存器设置-数据转换器论坛-数据转换器- TI E2E 支持论坛

    您能否创建与进一步的寄存器设置问题相关的新帖子?

    谢谢、

    Shinya