This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262:精密 ADC 噪声分析的基本原理

Guru**** 2914110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1020527/ads1262-fundamentals-of-precision-adc-noise-analysis

器件型号:ADS1262

尊敬的 TI 团队:

  当我介绍" 精密 ADC 噪声分析的基础知识"(slyy 192)时、我无法理解您如何计算反向滤波器和 Sinc4滤波器的 ENBW (第2.2章)。

抗混叠滤波器的 ENBW 为2.5khz、

Sinc4滤波器的 ENBW 为无穷大

当我们将这两者结合在一起时  

ENBW 为14Hz。

如文档 Pg26中所示。

"现在、两个滤波器都是具有相同 x 轴刻度的幅值图(以分贝[dB]为单位)、您只需将它们加在一起 即可确定整个系统的 ENBW。"

有人能解释一下。

此致、

Venkatavel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkatavel、

    为了组合这些滤波器、只要两个图都以 dB 为单位、就可以逐点将这两个图相加。

    对于此特定示例、两组数据都在 Excel 中绘制、然后一起添加以形成组合图。

    布莱恩