This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7834:在为芯片供电之前提供 ADC 输入是否安全?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC7834

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1020214/amc7834-is-it-safe-to-provide-adc-inputs-before-powering-the-chip

器件型号:AMC7834

您好!

我正在使用此芯片的实现方案、其中 xVDD、AVCC 和 IOVDD 引脚以及 ADC 多路复用器输入之间存在某种"竞态条件"。 基本上、非稳压电源被施加到电路板上、此电路板随后被稳压为 AMC7834供电、但是 AMC7834也被连接来通过其电流和电压多路复用器输入来测量这个非稳压电源。 这意味着、在 AMC7834自身上电之前、可能会对这些输入施加电压。

在数据表中、我看不到有没有具体提到这是不是要避免的、所以我想我会在这里询问这是否是一个问题。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LT、

    如果输入超过0.3V+AVDD、则有可能对 ESD 保护二极管进行偏置。  如果维持高电流、这些二极管可能会损坏。  电流分流输入具有较高的额定值、因此这些输入不会受到风险。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我认为我找到了您所解释的部分:


    在提供 AVdd 之前、高侧二极管将在任何高于0.3V 的电压下进行开关。如果我的 ADC 输入分压器处于给定的电压、这可能会得到我正在测量的电压。 我需要花一些时间来分析这是否安全、但感谢您给我指了正确的方向。