This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1303E0510:隔离式电压检测 R3规格

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1303E0510, AMC1302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1020385/amc1303e0510-isolated-voltage-sensing-r3-specs

器件型号:AMC1303E0510
主题中讨论的其他器件: AMC1302

大家好、团队、

我们正在查看器件的数据表、并在第9.2.2节  "隔离式电压检测"中、 规格不会说明 AMC1303E0510的 R4/R5值、而是仅说明 AMC1303E25的 R4/R5值。 您能否帮助我们找到 AMC1303x05版本(50mV 输入)与250mV 之间的 R4/R5值?

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    R4 = 2.5k、R5 = 50k。 AMC1302数据表中提供了更多详细信息:

    本电路指导手册还详细介绍了使用低输入阻抗器件进行电压检测的相关信息: https://www.ti.com/lit/an/sbaa350/sbaa350.pdf

    我们的 AMC 电压感应计算器可用于帮助确定感应电阻器的大小:https://www.ti.com/lit/zip/sbar013

    请注意、AMC1303x 器件不会显示在计算器中、因为它是调制器而不是放大器、精度最终由数字滤波器设置。 但是、对于50mV 输入、分流器尺寸计算应与 AMC1302相同、对于250mV 输入、分流器尺寸计算应与 AMC1300B 相同。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。