This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:ADS1299的 CMRR 测量

Guru**** 2549700 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1020267/ads1299-cmrr-measurement-of-ads1299

器件型号:ADS1299

大家好、团队、

 我需要通过测量相同值来实际验证 CMRR。

我已经介绍了 TI 的链路、用于测量放大器的 CMRR。 根据这一点、创建了一个具有四个精度极高的电阻器的电路、这样放大器输入端的电阻不会改变。

但是、对于 ADS1299、测量 CMRR 也不适用。

您能否帮助我找到一种实际测量 CMRR 的方法?

此致、

Sushant Rajbhar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sushant、

    感谢您发帖。  

    有关测量 ADS1299 CMRR 的信息、请参阅以下相关文章。   

    ADS1299 EVM CMRR 测量

    谢谢

    -TC