This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1282:本设计实现了 ADS1282 24位分辨率如何实现?

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1282
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1019196/ads1282-ads1282-24-bit-resolution-achieved-in-this-design-how-is-it-possible

器件型号:ADS1282

尊敬的 TI 团队:

   在网上冲浪时、我发现了一篇研究论文《研究高精度和高分辨率地震波信号采集系统》、该研究论文使用 ADS1282 ADC、并且在增益1和 SPS=4000、FIR + SIN 数字滤波器模式下实现了24位无噪声计数。 如何在高速下实现超出数据表规格的高分辨率。 您能解释一下。 我们还需要这样的性能。 我要附加 pdf 文件。

e2e.ti.com/.../Dan_5F00_2021_5F00_J._5F00_Phys._5F005F00_Conf._5F00_Ser._5F00_1894_5F00_012059.pdf

此致、Venkatavel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Venkatavel、

    在阅读完本文后、我们不相信它们确实实现了24位无噪声分辨率、而没有一些额外的后处理。 我们可以在下周初讨论它。

    最棒的

    Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Venkatavel、

    Archie 似乎在帮您解决问题。 我将结束这一主题、如果您有疑问、您可以继续与他交谈。

    最棒的

    Cole