This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262:ADS1262 50Hz 和60Hz 噪声抑制

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1020097/ads1262-ads1262-50hz-and-60hz-noise-rejection

器件型号:ADS1262

尊敬的 TI 团队:

在 ADS1262中、所有滤波器都提供50Hz 和60Hz 抑制以及 数据速率。

数据表中

第9.3.10节(第43页)

" FIR 滤波器可同时抑制50Hz 和60Hz 电力线频率与数据
2.5SPS 至20SPS 的速率、具有单周期稳定转换。"

第9.3.10.1.1节(第46页)

"50Hz 或60Hz 基波
通过增加二级滤波器阶数来抑制频率和谐波、"

相同的页面中

"如图所示、最佳50Hz 或
Sinc4阶可提供60Hz 抑制、但滤波器延迟比 sinc1阶更长。"

第 9.3.10.3节50Hz 和60Hz 线路周期抑制

"如果 ADC 连接引线靠近工业电机和导体、则会耦合50Hz 和
可能会发生60Hz 电力线频率。 耦合噪声会干扰信号电压、并可能导致
转换不准确或不稳定。 数字滤波器为提供增强的电力线耦合噪声抑制功能
数据速率为60SPS 或更低。"

它有点令人困惑。 有人能澄清一下。

此致、

Venkatavel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkatavel、

    ADS1262与许多低速 Δ-Σ ADC 一样、由于数字滤波器频率响应、可在较低数据速率下提供50Hz 和/或60Hz 线路周期频率的抑制。 具体而言、您可以在图9.17中看到这一点、其中正弦滤波器在10Hz 的倍数处发生零值、从而提供50Hz 和60Hz 的本机抑制。 图9-18至9-21显示了将数据速率设置为50SPS 或60SPS 也如何抑制这些频率。 对于 ADS1262、数据表中的表9.6量化了线路周期抑制。

    布莱恩