This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7311:TINA TI 是否有任何移位寄存器宏?

Guru**** 2390895 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC7311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1020261/dac7311-is-there-any-shift-register-macros-for-tina-ti

器件型号:DAC7311

您好!

正如标题所述、我正在寻找一个移位寄存器来用于 TINA TI 上的仿真。  

我之所以需要这样做、是因为我在 SPI 信号发生器方面遇到问题、并且希望在 DAC7311上强制设置一些值。

问题在于参数"步长时间"和"帧时间"、它们似乎完全控制 SPI 发生器、我不知道如何为 DAC7311设置它们。

感谢您对我的任一问题提供任何建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以尝试下载 DAC7311的串行 TINA 模型吗?

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、这是我当前在 TINA 中使用的模型、因为 SPI 发生器是串行的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能更详细地解释一下这个问题吗? 您面临的问题是什么? 我们不使用移位寄存器的宏模型。 DAC7311中的模型使用基于状态机的 SPI 帧将数据推送到 DAC7311。

    此致、

    AK