This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找采样率为>=1M 的 DAC 芯片

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8822, DAC11001A, MSP432E401Y, UNIFLASH, DAC81404EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1018895/looking-for-dac-chip-with-1m-sample-rate

主题中讨论的其他器件:DAC8822、 DAC11001A、 MSP432E401Y、 UNIFLASH、 DAC81404EVM

您好!

我正在寻找一个至少有2个通道、大于1M 采样率、>= 18V 输出的 DAC 芯片。

有人可以提出一些建议吗?

Thx。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    什么类型的应用? 是用于生成任意波形吗? 是否需要双通道?

    分辨率要求?

    了解一下 DAC8822、它是一款16位双通道 MDAC。

    https://www.ti.com/product/DAC8822

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DAC11001a 怎么样? 与8822相比、它是新的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DAC11001A 是具有非缓冲电压输出的单通道20位 DAC。 如果您需要单通道、则可以使用 DAC11001A。 在性能方面、它优于 DAC8822。

    是的、5年以内的旧部件。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我需要2个电压源。 但我想我可以使用2 11001A。

    如果我想在原型设计短语中使用 Arduino 来控制它、您能否提供技术支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DAC8822主页显示其输出为 非缓冲电流、 非缓冲电压的差是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将尽力提供支持。 电流输出 DAC 需要外部运算放大器级将电流转换为电压(Trans-impedance)。 非缓冲电压输出要求运算放大器采用缓冲器配置、然后再馈送到电路的下一级。

    在这两种情况下、您都需要一个外部运算放大器

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    今天、我收到了11001EVM 电路板。

    通过遵循其用户指南、我能够更新 MSP432E401Y 板中的固件。 但是、在我将 MSP 与 EVM 板连接并将 USB 插入 U7端口后 、我的计算机中仍然不会显示2个 ACCtrl 串行端口、81404EVM 也会出现同样的问题。 上次我怀疑81404EVM 已损坏。 现在、MSP432的某些部分似乎被破坏了。

    另一个问题:除了许多用于指示引脚1的跳线外、我没有看到白点。 例如、下图显示了跳线7。 点在哪里?

      

    在跳线设置的表5中、对于大多数跳线设置、我在硬件板上看不到点、因此我很难验证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉给您带来不便。 请给您一些时间、我将向您发送 跳线标记详细信息。

    对于 USB 检测问题,是否正确安装了具有管理权限的驱动程序? 如果不是、请尝试使用正确的管理员。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这不是由于管理员权限所致。

    MSP 端 USB 正常、我可以使用 UniFlash 检测和更新固件。 它是 U7端口部件。

    现在、我对使用 Arduino 来通信和控制两个 EVM 板更感兴趣。 您是否正在处理这个问题? 如果是、请先向我提供81404的接线详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们不使用 Arduino。 ANBU 将发送 MSP 的调试详细信息。

    此外、请不要混淆线程。 每个线程都用于单个器件、以便我们能够更好地为您提供支持。 请将此主题用于 DAC11001EVM、并将讨论 DAC81404EVM 的另一主题

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请找到蓝色标记中没有高电平的跳线引脚。 希望它能有所帮助。

    2. 目前我的笔记本电脑中没有出现这种通信错误。 您可以尝试使用笔记本电脑或其他笔记本电脑中的不同 USB 端口吗?

    3.我们不熟悉 Arduino 硬件、但如果您满足 数据表中提到的 SPI 时序、则可以通过任何 SPI 主设备轻松与 DAC 进行通信。