This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8920B:ADC 反冲滤波器设计

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8920B, ADS8922B, ADS8924B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1019530/ads8920b-adc-kickback-filter-design

器件型号:ADS8920B
主题中讨论的其他器件: ADS8922BADS8924B

大家好、

 我在 ADS892xB  数据表中有关于反冲滤波器设计的问题。 根据数据表、它具有三个采样率。

ADS8920B:1MSPS =1MHz
ADS8922B:500kSPS = 500kHz
ADS8924B:250kSPS = 250kHz

根据我的知识、反冲滤波器的截止频率为采样频率/2。 如果我错了、请纠正我的问题。

请参阅从数据表获取的下图。 如果我们计算下面给出的 RC 滤波器截止频率
图它是7MHz。 这是所有三种模型采样频率的一半以上。

电阻器值如何变为2.2欧姆

请问我哪里出了问题。


此致
哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    您对抗混叠滤波器的理解是正确的。 但是、抗混叠滤波器通常在信号调节电路中的 ADC 驱动输入之前应用。  Rflt/Cflt 组件及其前面的驱动器放大器的主要用途是电荷反冲、以便在采集周期(Tacq)内将内部采样电容正确稳定至<1/2 LSB。  本视频系列回顾了完整的理论:  

    逐次逼近型寄存器(SAR)模数转换器(ADC)输入驱动器设计:  这些视频介绍了如何设计 SAR ADC 的输入驱动器电路。  https://training.ti.com/node/1139106?context=1139747-1140267-1128375-1139106

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    谢谢你。

    此致

    哈里