This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1120:在-40C~150C 范围内测量的+0.9C 偏移

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1020077/ads1120-0-9c-offset-measured-for-the-range-of--40c-150c

器件型号:ADS1120

大家好、团队、  

我的客户正在使用 ADS1120进行 K 型热电偶测量。 它们采用数据表中的以下电路、并使用内部基准。 RB1和 RB2为1兆欧。  

他们发现、在-40~150°C 的范围内、测得的温度始终比实际温度高0.9°C。 而传感器内部温度比环境温度低0.2摄氏度。  

这是正常的吗? 为什么会发生这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicole、

    内部温度实际上用于测量器件裸片的内部温度、该温度可能与实际环境温度略有不同。  此外、流经 ADS1120的任何空气电流都可能影响温度传感器读回。  如果使用 ADS1120内部温度进行冷端测量、ADC 应处于或非常接近热电偶的输入端。   

    由于来自上拉和下拉电阻器的电流、热电偶也可能会有一些自发热。  一些客户将使用更大的电阻(10M)来进一步限制电流。

    我建议客户查看 《热电偶测量基本指南 》中的材料以了解其他电路和实施。

    此致、

    Bob B