请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1120 大家好、团队、
我的客户正在使用 ADS1120进行 K 型热电偶测量。 它们采用数据表中的以下电路、并使用内部基准。 RB1和 RB2为1兆欧。
他们发现、在-40~150°C 的范围内、测得的温度始终比实际温度高0.9°C。 而传感器内部温度比环境温度低0.2摄氏度。
这是正常的吗? 为什么会发生这种情况?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Nicole、
内部温度实际上用于测量器件裸片的内部温度、该温度可能与实际环境温度略有不同。 此外、流经 ADS1120的任何空气电流都可能影响温度传感器读回。 如果使用 ADS1120内部温度进行冷端测量、ADC 应处于或非常接近热电偶的输入端。
由于来自上拉和下拉电阻器的电流、热电偶也可能会有一些自发热。 一些客户将使用更大的电阻(10M)来进一步限制电流。
我建议客户查看 《热电偶测量基本指南 》中的材料以了解其他电路和实施。
此致、
Bob B