This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC09QJ1300-Q1:关于 ADC09QJ1300-Q1一些应用问题。

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC09QJ1300-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1019649/adc09qj1300-q1-about-adc09qj1300-q1-some-application-question

器件型号:ADC09QJ1300-Q1

大家好、

我对 ADC09QJ1300-Q1有一些问题、如下所示。 谢谢  

1:采样率是每通道1.3GSPS/@9位吗?

2.如果 FPGA 收发器速度为12.7Gbps,是否可以使用 ADC09QJ1300-Q1?

3. PADC09QJ1300AAV 将宣布正常版本? 我想 现在预览一下

该器件可以支持交错?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    请参阅下面的我的答案。

    1:采样率是每通道1.3GSPS/@9位吗? 是的、采样率为每通道1.3Gsps @ 9位。  

    2.如果 FPGA 收发器速度为12.7Gbps,是否可以使用 ADC09QJ1300-Q1? 是的、您可以使用 JMODE9或 JMODE10、其中 SerDes 速率将低于12.7Gbps、采样速率为1.3Gsps。

    3. PADC09QJ1300AAV 将宣布正常版本?  我想现在预览一下。 您需要汽车版本还是工业版本? 所有这些都应在9月底之前结束。  

    该器件可以支持交错? 该 ADC 不交错。  

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    谢谢、我得到了很好的支持。