This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1274EVM-PDK:连续采样问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1274, ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1019023/ads1274evm-pdk-problem-with-continuous-sampling

器件型号:ADS1274EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1274ADCPro

我最近购买了 ADS1274评估板,我将 ADCPro 软件与 ADS1274EVM-PDK 插件配合使用,以连接到 Windows 10计算机上的评估板。

我能够连接到电路板、并尝试以128kSPS 的速率在连续模式下对一些数据进行采样5秒。

数据保存在多个大小不同的文本文件中、当打开保存的文件时、我看到每个文件有不同数量的样本、所有文件中总共大约34000个样本。

能不能有人 能帮助我了解这里发生了什么?

此外、还有其他软件可以用于连接到电路板、因为 ADCPro 经常崩溃、并且是否有能够对电路板进行采样的 python 模块?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omri、

    如何从 ADCPro 导出数据? 连续模式不允许记录到文件、它实际上不会导致数据的连续流。 数据始终以块形式采集、由块大小指定。 连续模式只在上一个块完成后自动启动一个新的块。 数据将出现不连续的情况、并且不是您的连续流中的所有数据都在末尾可用 我建议将块大小设置为您要为每个通道捕获的样本数、然后从多通道范围视图导出:

    这将导出范围显示的所有数据。 请注意、如果您有大量点、则范围将显示为白色。 数据仍然存在、但由于以白色绘制、因此需要显示太多数据。 您仍可以导出所有内容。 如果您放大图解、它将只导出显示的数据。

    遗憾的是、我们没有其他方法来连接 EVM、但我希望这对您有所帮助!

    最棒的

    Zak  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zak、

    感谢您的快速回答!

    要回答您的问题、我在数据监视器测试类型中以连续模式采样时导出数据、选中了自动复选框。

    那么、要清楚一点、没有办法对数据进行采样和保存几分钟的记录?  

    是否有机会获取 ADCPro 软件的源代码?

    谢谢、

    Omri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Omri、

    无法保存连续的数据流数分钟。 一次可记录的最大样本数为1、048、576。 我不相信我们可以共享源代码、但我会再次检查!

    最棒的

    Zak