This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:输入抗混叠滤波器问题

Guru**** 2986400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1019453/adc12dj5200rf-input-anti-aliasing-filter-concern

器件型号:ADC12DJ5200RF

现成的低通滤波器(LPF)都是单端组件。  这些组件是否会在 IN+和 IN-信号之间引入过多的时间偏移?  在我的设计中、模拟路径中的电路都是差分电路、因此在信号仍然是单端信号的情况下、没有机会对其进行 LPF 处理。

市场上是否有现成的差分 LPF 组件?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    您可能能够使用这些低通滤波器。 它们是单端的、因此您需要一个+和-ve 信号。  

    https://www.johansontechnology.com/low-pass-filters

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、那么使用单端现成 LPFS 似乎没有不匹配问题?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、那么使用单端现成 LPFS 似乎没有不匹配问题?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    是的、如果在每个输入上单独使用单端滤波器、则两个输入之间将存在不匹配的情况。 由于两个输入之间的相位不匹配、这将导致输入频率上的偶数阶失真。

    是否有理由不能设计差分滤波器? 或者、您是否受到 PCB 空间的限制、无法使用太多组件?

    我不确定目前市场上是否有差分滤波器。 有几家公司开始提供解决方案、但使用这些解决方案的客户不多。 因此,我相信他们阻止了这些发展。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rob。  我只是想确认、使用差分滤波器是首选解决方案。  我希望能在网上找到他们、但没有结果。  因此、我现在唯一的选择是定制一个高阶 LPF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    除非您需要满足特定的设计标准、否则通常会有一个三阶滤波器来完成此工作。

    高阶滤波器可能会导致组件不匹配的问题。 请记住这一点。

    此致、

    Rob