This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1260:uA 测量解决方案的原理图检查

Guru**** 2834495 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1260, ADS1261EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1019818/ads1260-schematic-check-for-ua-measurement-solution

器件型号:ADS1260
主题中讨论的其他器件: ADS1261EVM

您好、先生、

对于 ADS1260 uA 解决方案:

-R-shunt = 500mΩ Ω、用于避免噪声的大量缓冲器。

-Vref = 4.5V

-Vshunt_Max = Isense_Max x Rshunt = 50mA x 500mΩ= 25mV

动态范围= Isense_Max /分辨率= 50mA/1uA = 50000

-Vresolution = Vsense 最大值/动态范围 = 0.5uV

下面是我的 ADS1260原理图:

注:

(1) LED_5V  和 GND_LDO (5V)来自 TPS7A4701RGW。

(2) REFP 和 REFN (4.5V) 来自 REF6045DGK。

此原理图是否 可以 使用?

如果我错过了一些内容、请告诉我。

BR

-Jax

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jax:

    我这边的一些评论:

    • 您似乎具有多个不同的接地连接(AVSS、DGND、GND)。 在大多数情况下、模拟和数字接地应连接到相同的连续接地平面、因此我要注意不要使用分离的接地平面。
    • 您将 START 引脚拉高至 DVDD、这意味着 ADC 将默认为转换状态。 我不确定您打算如何控制转换(START 引脚或 START 命令)、但您应记住、这是您当前系统所做的工作

    否则、一切看起来都与 ADS1261EVM 类似。

    布莱恩