This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:JMODE4时的有效位数

Guru**** 2981360 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200, ADC08DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1016752/adc12dj3200-effective-number-of-bits-when-jmode4

器件型号:ADC12DJ3200
主题中讨论的其他器件: ADC08DJ3200

大家好、

当选择 JMODE0时、输出数据由12位数据组成、ENOB 约为8位;

选择 JMODE4时、输出数据由8位数据组成。 它的 ENOB 是什么? 查看  ADC12DJ3200产品说明书后未找到此参数。

此致、

罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    您可以查看 ADC08DJ3200产品说明书、以获取8位模式下的性能。 这是链接。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/adc08dj3200.pdf

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!  

    我想提出进一步的问题:

    ADC12DJ3200具有12位内核、在8位模式下具有7.8位 ENOB。 这种7.8位 ENOB 是否直接截取12位的8位 MSB?

    谢谢、

    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    在8位模式下、低4位被截断并四舍五入、输出为8位性能、由于实际影响、您将获得7.8位性能。

    此致、

    Neeraj